Récupérer les journaux de données
Utilisez le
sur le
sur le <controller-name> : page Gérer les journaux de données
pour effectuer les actions suivantes :- Récupérer les journaux de données pour une plage horaire spécifiée à partir de la carte mémoire.
- Récupérer les journaux de données pour une plage horaire spécifiée à partir de l’ordinateur lorsque le contrôleur est hors ligne.
CONSEIL:
- Si vous récupérez des fichiers de journaux de données pendant que le contrôleur est en modeExécuter, les performances peuvent être impactées et l'opération peut prendre plus de temps.
- Le comportement de récupération s'applique uniquement aux fichiers de journaux de données. Le fichier d'en-tête est régénéré selon la configuration du jeu de données.
Conditions préalables
- Le contrôleur est en ligne.
Pour récupérer les journaux de données
- Dans l’Organisateur de projets, double-cliquez sur le contrôleur pour ouvrir son espace de travail applicatif.
- Dans l'arborescence duContrôleur, sélectionnezJournal de données.
- Sur la page de configurationJournal de données, sélectionnezGérer les journaux de données.
- Sur le<controller-name> : page Gérer les journaux de données, sélectionnez
pour récupérer les fichiers journaux de données. - Choisissez la plage de dates pour l’exportation des journaux de données à partir du contrôleur.
- (Facultatif) Lorsque des journaux de données d’une période spécifique existent dans le projet en cours, sélectionnez :
- Non, ignorerpour ignorer la récupération des journaux de données de la période et utiliser les journaux de données du projet en cours.
- Oui, écraserpour récupérer les journaux de données afin d’écraser les journaux de données existants pour la période dans la carte mémoire ou sur l’ordinateur.
Fournir une réponse