Configurer les paramètres généraux du contrôleur
Utilisez la page
Contrôleur
- Général
pour configurer les paramètres suivants :- Communication-Temporisation: Définit la temporisation de la communication, entre 300 et 15 000 millisecondes. La valeur par défaut est de 3 000 millisecondes.
- Journal de données-Hiérarchie de dossiers de fichiers ZIP: Spécifie s’il faut réserver la structure de dossiers des fichiers des journaux de données ou combiner ces fichiers dans un fichier TXT lors de l’exportation des journaux de données. Le paramètre par défaut estConserver la structure du dossier source.
- Recette-Destination: Définit le chemin de destination sur votre ordinateur pour le téléchargement des recettes à partir de la carte SD. Le chemin par défaut est le dossier Téléchargements.
Pour configurer les paramètres généraux du contrôleur
- Dans le menuFichier, sélectionnezParamètres.
- DansParamètres, sélectionnez .
- Personnalisez les paramètres si nécessaire, puis sélectionnezOK.SélectionnezRéinitialiserpour restaurer les paramètres par défaut.
Fournir une réponse