Page de configuration du journal de données

La page de configuration
Journal de données
est disponible pour les contrôleurs suivants :
  • Micro820
    L20E
  • Micro850
    L50E
  • Micro870
    L70E
Un journal de données peut contenir jusqu’à 10 ensembles de données et chaque ensemble de données jusqu’à 128 variables. Utilisez la page de configuration
Journal de données
pour :
  • Ajouter des jeux de données à la configuration du contrôleur.
  • Ajouter des ensembles de données à la configuration du contrôleur.
  • Importer ou exporter des ensembles de données à partir d’un fichier M8A.
  • Ouvrir le sélecteur de variables pour ajouter des variables à un ensemble de données.
  • Déplacer les variables d’un ensemble de données vers le haut ou vers le bas dans la liste des variables.
Paramètres de configuration du journal de données
Paramètre
Description
Liste des ensembles de données
Répertorie les ensembles de données du projet.
Les noms des ensembles de données sont en lecture seule. Cochez ou décochez la case
DEST<x>
pour ajouter l’ensemble de données au projet ou le supprimer du projet.
Importer
Ouvre
Importer un journal de données
pour importer des ensembles de données à partir d’un fichier M8A.
Importer
est disponible lorsque le contrôleur est hors ligne.
Exporter
Ouvre la boîte de dialogue
Exporter un journal de données
pour exporter des ensembles de données vers un fichier M8A.
Exporter
est disponible lorsque les conditions suivantes sont remplies :
  • Le contrôleur est hors ligne.
  • Un ou plusieurs ensembles de données sont ajoutés au contrôleur.
Détails du journal de données
Spécifie les informations suivantes de l’ensemble de données :
  • Nom
     : Nom de l’ensemble de données. Cette valeur est en lecture seule.
  • Séparateur
     : Séparateur qui sépare les cellules d’un fichier d’ensemble de données.
  • Description
     : Informations supplémentaires sur l’ensemble de données.
Cette boîte de dialogue est accessible en cliquant sur l’icône Paramètres en regard d’un ensemble de données sélectionné.
Gérer les journaux de données
Ouvre le
<controller-name> : Gérer la page des journaux de données
pour effectuer les actions suivantes :
  • Récupérer les journaux de données pour une plage horaire spécifiée à partir de la carte mémoire.
  • Supprimer les journaux de données pour une plage horaire spécifiée depuis la carte mémoire.
  • Exporter des fichiers journaux de données pour une plage horaire spécifiée du contrôleur vers le disque local.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal