Ajout de variables à un jeu de données
Les journaux de données contiennent des ensembles de données et enregistrent les valeurs d’un ensemble défini de variables que vous avez ajouté au projet du contrôleur. Utilisez la page de configuration
Journal de données
pour ajouter des variables à un ensemble de données.Conditions préalables
- Le contrôleur est hors ligne.
Pour ajouter des variables à un jeu de données
- Dans l’Organisateur de projets, double-cliquez sur le contrôleur pour ouvrir son espace de travail applicatif.
- Dans l'arborescence duContrôleur, sélectionnezJournal de données.
- Sur la page de configurationJournal de données, sélectionnez un ensemble de données ajouté auquel vous souhaitez ajouter les variables.
- Double-cliquez surSélectionner une variableou sélectionnez
pour ouvrir le sélecteur de variables. - Dans le sélecteur de variables, sélectionnez la variable, puis sélectionnezSélectionner.CONSEIL: Pour modifier l’ordre des variables d’un ensemble de données, faites glisser les en-têtes de ligne des variables à l'emplacement souhaité.
Fournir une réponse