Exporter un journal de données
Lors de l’exportation d’un journal de données, tous les jeux de données inclus dedans sont exportés par défaut vers le dossier Téléchargements sous le nom de fichier
<project-name>_<controller-name>_data_log.m8a
. Si un fichier porte déjà le même nom, un numéro est ajouté au fichier exporté.Conditions préalables
- Le journal de données contient un ou plusieurs jeux de données.
Pour exporter un journal des données
- Dans l'Organisateur de projet, double-cliquez sur le contrôleur pour ouvrir son espace de travail.
- Dans l'arborescence duContrôleur, sélectionnezJournal de données.
- Sur la page de configurationJournal de données, sélectionnezExporter.
- (Facultatif) DansExporter les configurations des journaux de données, sélectionnez le chemin d’exportation et saisissez le nom du fichier selon vos besoins.
- SélectionnezEnregistrer.
Fournir une réponse