Importer un journal de données

Utilisez la page de configuration
Journal de données
pour importer un journal de données depuis un fichier M8A sur votre ordinateur. Le journal de données importé écrase tous les jeux de données du contrôleur, le cas échéant.
Conditions préalables
  • Le contrôleur est hors ligne.
  • Disposez d’un fichier M8A pour le journal des données.
Pour importer un journal de données
  1. Dans l'
    Organisateur de projet
    , double-cliquez sur le contrôleur pour ouvrir son espace de travail.
  2. Dans l'arborescence du
    Contrôleur
    , sélectionnez
    Journal de données
    .
  3. Sur la page de configuration
    Journal de données
    , sélectionnez
    Importer
    .
  4. Dans
    Importer un journal de données
    , sélectionnez
    Parcourir
    .
  5. Dans
    Ouvrir
    , recherchez et sélectionnez le fichier M8A à importer, puis sélectionnez
    Ouvrir
    .
  6. Dans
    Importer un journal de données
    , sélectionnez
    Importer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal