Instrucciones de transferencia de movimiento

Utilizar las instrucciones de transferencia de movimiento para controlar la posición del eje.
Instrucciones disponibles
Diagrama de escalera y texto estructurado
Bloque de funciones
No disponible
IMPORTANTE:
Las etiquetas usadas del atributo de control de movimiento en las instrucciones solo se deberían usar una vez. Si se vuelve a usar la etiqueta de control de movimiento en otras instrucciones puede ocasionarse una operación inesperada. Esto podría resultar en daños al equipo o lesiones al personal.
Las instrucciones de transferencia de movimiento son:
Si desea:
Utilice esta instrucción:
Detener cualquier proceso de movimiento de un eje.
MAS
Llevar un eje a la posición inicial.
MAH
Impulsar un eje.
MAJ
Mover un eje a una posición específica.
MAM
Poner en marcha la transmisión electrónica entre dos ejes.
MAG
Cambiar la velocidad, la aceleración o la desaceleración de un movimiento o un impulso que esté en curso.
MCD
Cambiar el comando o la posición real de un eje.
MRP
Calcular un Perfil de leva basándose en una matriz de puntos de leva.
MCCP
Calcular el valor de esclavo, la pendiente y la derivada de la pendiente de un perfil de leva y valor de maestro.
MCSV
Poner en marcha la operación de levas electrónica entre dos ejes.
MAPC
Iniciar la instrucción de leva electrónica como función de tiempo.
MATC
Definir una relación maestro/esclavo entre dos ejes de movimiento y seleccionar el tipo de instrucciones de movimiento.
MDAC
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal