Paro de eje de movimiento (MAS)

Esta información corresponde a los controladores
CompactLogix
5370,
ControlLogix
5570,
Compact GuardLogix
5370,
GuardLogix
5570,
Compact GuardLogix
5380,
CompactLogix
5380,
ControlLogix
5580,
GuardLogix
5580 y ControlLogix 5590.
Use la instrucción Paro de eje de movimiento (MAS) para detener un proceso de movimiento específico en un eje o para detener completamente el eje.
Soporte de arquitectura y seguridad
Arquitectura
Standard
Seguridad
Controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 y GuardLogix 5570
Sí
No
controladores
CompactLogix
5380,
ControlLogix
5580,
Compact GuardLogix
5380,
GuardLogix
5580 y ControlLogix 5590
Sí
No
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera
L5K_MAS_LD_avail_v31.png
Bloque de funciones
Esta instrucción no está disponible para bloque de funciones.
Texto estructurado
MAS(Axis,MotionControl,StopType,ChangeDecel,DecelRate,DecelUnits,ChangeDecelJerk,DecelJerk,Jerk Units)
Operandos
Diagrama de lógica de escalera
Operando
Tipo
CONSEJO: AXIS_CONSUMED es compatible únicamente con los controladores
Compact GuardLogix
5580 y
CompactLogix
5380.
Tipo
CONSEJO: AXIS_GENERIC es compatible únicamente con los controladores
ControlLogix
5570 y
GuardLogix
5570.
Formato
Descripción
Axis
AXIS_CIP_DRIVE
AXIS_VIRTUAL
AXIS_CIP_DRIVE
AXIS_VIRTUAL
AXIS_GENERIC
AXIS_GENERIC_DRIVE
AXIS_SERVO
AXIS_SERVO_DRIVE
controladores
ControlLogix
5570,
GuardLogix
5570,
ControlLogix
5580,
GuardLogix
5580 y
ControlLogix
5590
Etiqueta
Nombre del eje. En el caso de los controladores compatibles con los tipos de datos de movimiento REF_TO, el tipo de operando de eje admitido puede reemplazarse por un tipo de REF_TO equivalente.
Motion Control
MOTION_INSTRUCTION
Etiqueta
Etiqueta de control para la instrucción.
Stop Type
DINT
Inmediato
A detener
Choose this Stop Type
All motion in process for this axis.
Todos = 0
Con esta selección, la instrucción detiene todos los movimientos en el eje. El paro tiene en cuenta cualquier movimiento coordinado en el eje al calcular el índice de Deceleración y detiene dicho componente del movimiento coordinado. Los otros componentes de los ejes del movimiento coordinado no se ven afectados y continúan.
Si esta instrucción detiene una instrucción Inicio del variador de movimiento (MDS), la Característica de Control directo se inhabilita y el eje afectado se desacelera hasta detenerse, haciendo uso de los parámetros de instrucción.
Only a certain type of motion but leave other motion processes running.
Seleccione el tipo de movimiento que desea detener:
Jog = 1
Move = 2
Gear = 3
Home = 4
Tune = 5
Test = 6
Time Cam = 7
Position Cam = 8
Master Offset Move = 9
Direct Control = 10
(1)
The axis could still be moving when the MAS instruction is complete.
Change Decel
DINT
Inmediato
Si desea
Then Choose
Use the Maximum Deceleration rate of the axis.
No = 0
Specify the deceleration rate.
Sí = 1
Decel Rate
REAL
Inmediato o etiqueta
IMPORTANTE: El eje puede sobrepasar su posición de destino si se reduce la desaceleración durante un movimiento.
Índice de desaceleración del eje. La instrucción solamente usa este valor si el Cambio de desaceleración es Sí.
Decel Units
DINT
Inmediato
¿Qué unidades desea utilizar para el Índice de deceleración?
  • Unidades por segundo
    2
    (0)
  • % del máximo (1)
Change Decel Jerk
DINT
Inmediato
Si desea
Then Choose
Use the Maximum Deceleration Jerk rate of the axis.
No (0)
Program the deceleration jerk rate.
Sí (1)
Decel Jerk
REAL
Inmediato o etiqueta
IMPORTANTE: El eje puede sobrepasar su posición de destino si se reduce la variación de desaceleración durante un movimiento.
Siempre
debe
introducir un valor para el operando Variación de desaceleración. Esta instrucción solo utiliza el valor si el Perfil está configurado como curva S.
La Variación de desaceleración es el índice de variación de desaceleración del eje.
Use estos valores para empezar.
Variación de desaceleración = 100 (% de tiempo)
0 = Unidades por seg
3
1 = % del Máximo
2 = % de tiempo (use este valor para empezar)
Jerk Units
DINT
Inmediato
(1)
Cuando la instrucción MAS se usa con un Comando Tipo de parada Todo o Comando DirectVelocityControlStatus, la selección también borra el bit En proceso (.IP) MDS y el bit DirectVelocityControlStatus del eje en el atributo Estado de movimiento
Texto estructurado
Este operando
Tiene estas opciones que
Se introducen como texto
O se introducen como número
Tipo de parada (Stop Type)
all
jog
move
gear
home
tune
test
timecam
positioncam
masteroffsetmove
directcontrol
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cambiar desaceleración (Change Decel)
no
sí
0
1
Unidades de desaceleración (Decel Units)
Unidades por segundo
2
%ofmaximum
0
1
Cambiar variación de desaceleración (Change Decel Jerk)
no
sí
0
1
Variación de desaceleración (Decel Jerk)
sin enumeración
You
must
always enter a value for the Decel Jerk operand. This instruction only uses the value if the Profile is configured as S-curve.
Decel Jerk is the deceleration jerk rate of the axis.
Use this value to get started.
Decel Jerk = 100 % of Time (2)
Unidades de variación (Jerk Units)
unitspersec
3
% de máximo
% de tiempo
0
1
2
Consulte Sintaxis de texto estructurado para obtener más información sobre la sintaxis de las expresiones dentro de texto estructurado.
Estructura de MOTION_INSTRUCTION
Para ver si
Comprobar para ver si este bit está establecido a
Tipo de datos
Notas
Una transición de falso a verdadero ha provocado que la instrucción se ejecute.
EN
BOOL
El bit EN permanece establecido hasta que finaliza el proceso y el renglón pasa a falso.
La parada se ha iniciado correctamente.
DN
BOOL
Se ha producido un error.
ER
BOOL
El eje se detiene.
IP
BOOL
Cualquiera de estas acciones finaliza la instrucción MAS y borra el bit IP:
  • El eje se detiene
  • Otra instrucción MAS anula esta instrucción MAS
  • Comando de apagado
  • Acción en caso de fallo
El eje se detiene.
PC
BOOL
El bit PC permanece establecido hasta que el renglón realiza transición de falso a verdadero.
Descripción
Use la instrucción MAS cuando desee un paro con desaceleración para cualquier movimiento controlado en curso para el eje. La instrucción detiene el movimiento sin inhabilitar el servolazo. Siempre se usa un perfil trapezoidal para MAS, con Tipo de parada = TODO, para la desaceleración, independientemente del tipo de perfil programado. Use la instrucción para:
  • detener un proceso de movimiento específico, como impulso, desplazamiento o engranado
  • detener completamente el eje
  • invalidar una prueba o proceso de ajuste iniciado por una instrucción Diagnóstico de conexión de movimiento de marcha (MRHD) o una instrucción Ajuste de eje de movimiento de marcha (MRAT).
    Si el tipo de parada es
    La instrucción MAS usará entonces este perfil
    Impulso
    El mismo tipo de perfil que el de la instrucción de Impulso de eje de movimiento (MAJ) que ha iniciado el impulso.
    Movimiento
    El mismo tipo de perfil que el de la instrucción Mover eje de movimiento (MAM) que ha iniciado el movimiento.
    Ninguno de los anteriores
    Trapezoidal.
Cuando se utiliza MAS (Tipo de parada = Todo) en cualquier eje asociado a un sistema de coordenadas y se está ejecutando en él una instrucción de movimiento de coordenadas, se utiliza la desaceleración máxima del sistema de Coordenadas para detener los ejes restantes. Si el sistema de coordenadas contiene ejes de orientación, se utiliza la desaceleración máxima de Orientación del sistema de coordenadas para detener los ejes Rx, Ry o Rz restantes.
Ejemplo
Supongamos que se usa una instrucción Impulso de eje de movimiento (MAJ) con un perfil de curva S para iniciar un impulso. Entonces se usará una instrucción MAS con un Tipo de parada de Impulso para detener el impulso. En ese caso, la instrucción MAS usará un perfil de curva S para detener el impulso.
Pautas de programación
ADVERTENCIA: Riesgo de exceso de velocidad y/o de posición final
Si se cambian los parámetros de movimiento dinámicamente con cualquier método, es decir, cambiando la dinámica de los movimientos [instrucción Dinámica de cambio de movimiento (MCD) o Dinámica de cambio de movimiento coordinado (MCCD)] o iniciando una nueva instrucción antes de concluirse la última, debe tener en cuenta que hay un riesgo de exceso de velocidad y/o posición final.
Un perfil de velocidad trapezoidal puede excederse si la desaceleración máxima se reduce mientras el movimiento está desacelerando o está cerca del punto de desaceleración.
Un perfil de velocidad de curva S puede excederse si se da alguno de los siguientes casos:
  • La desaceleración máxima se reduce mientras el movimiento está desacelerando o está cerca del punto de desaceleración, o
  • La variación de aceleración máxima se reduce y el eje está acelerando. Sin embargo, tenga en cuenta que la variación se puede cambiar indirectamente si se especifica en % de tiempo.
Para más información consulte la Solución de problemas de movimiento de eje.
Pautas
Detalles
En el diagrama de escalera, cambie la condición de entrada de renglón cada vez que quiera ejecutar la instrucción.
Se trata de una instrucción de transición:
  • En el diagrama de escalera, cambie la condición de entrada de renglón de borrada a establecida cada vez que quiera ejecutar la instrucción.
En el texto estructurado, condicione la instrucción para que solo se ejecute en una transición.
En el texto estructurado, las instrucciones se ejecutan cada vez que se escanean.
  • Condicione la instrucción para que solo se ejecute en una transición. Use alguno de los siguientes métodos:
  • Calificador de una acción SFC
  • Construcción de texto estructurado
Para obtener más información, consulte Sintaxis del texto estructurado.
Escoja si desea detener todo movimiento o solamente un tipo específico de movimiento.
Si desea detener
Then Choose This Stop Type
Todos los movimientos en curso para este eje.
Todas
La instrucción usa un perfil trapezoidal y detiene el eje.
Detiene solo un cierto tipo de movimiento, pero deja que otos procesos de movimiento sigan ejecutándose.
El tipo de movimiento que desea detener
El eje aún puede seguir desplazándose una vez completada la instrucción MAS.
La instrucción usa un perfil de curva S para detener el eje solo si:
  • El tipo de parada es Impulso o Movimiento y
  • El impulso o movimiento usó un perfil de curva S.
Ejemplo:
Supongamos que su eje está ejecutando simultáneamente un impulso y un movimiento. Supongamos también que desea detener solo el impulso, mientras deja que el movimiento siga ejecutándose. En ese caso, seleccione un Tipo de parada de Impulso.
Para detener el engranado o la leva, seleccione el eje esclavo.
Para detener un proceso de engranado o de leva de posición, introduzca el eje
esclavo
para desactivar el proceso específico y detener el eje. Si el eje maestro es un servoeje, puede detenerse el eje maestro, el cual a su vez detiene el esclavo, sin deshabilitar el engranado ni la leva de posición.
CONSEJO: Si el eje Maestro se desplaza manualmente mientras el eje Maestro se encontraba en un estado inhabilitado, la posición real del eje esclavo continuará haciendo un seguimiento de la posición del Maestro, con independencia de si la MasterReference de la instrucción MAPC está establecida en Real o Comando.
Para detener un movimiento de Desplazamiento maestro, introduzca el eje esclavo pero use unidades de maestro.
Para detener un movimiento de Desplazamiento maestro absoluto o Incremental:
  • Para el Eje, introduzca el eje esclavo.
  • Para la Desaceleración y la Variación, introduzca los valores y unidades para el eje maestro.
Tenga cuidado si la instrucción cambia parámetros de movimiento.
Cuando ejecuta una instrucción MAS, el eje usa los nuevos índices de desaceleración y de variación para el movimiento que ya se está procesando. Esto puede causa que un eje exceda su velocidad, sobrepase su posición final o invierta la dirección. Los perfiles de curva S son más sensibles a los cambios de parámetro.
Para más información consulte la
Solución de problemas de movimiento de eje
.
Utilice los operandos de variación para los perfil de curva S.
Use los operandos de variación cuando
  • El tipo de parada es Impulso o Movimiento.
  • El impulso o movimiento usa un perfil de curva S.
Bajo esas condiciones, la instrucción usa un perfil de curva S para detener el eje. La instrucción usa un índice de desaceleración constante para el resto de tipos de parada. Debe rellenar los operandos de variación independientemente del tipo de parada.
Utilice el % de tiempo para facilitar la programación y ajustar la variación
Para facilitar la programación y el ajuste de variación, introdúzcalo como un % del tiempo de aceleración o desaceleración.
Para obtener más información consulte
Ajustar un perfil de curva S
.
Control de velocidad accionado por maestro (Master Driven Speed Control, MDSC) e instrucción MAS
Si se ejecuta MAS (pasa a IP) en el Eje esclavo en Modo accionado por maestro, el vínculo MDSC se romperá inmediatamente. El Esclavo se detiene siempre en Modo accionado por tiempo, independientemente de si el modo activo es Accionado por tiempo o Accionado por maestro.
Tipo de parada para MAS
El comportamiento de la instrucción MAS depende del parámetro Tipo de parada:
  • LEVA de tiempo, movimientos de tipo de parada e impulsos - Cuando se invoca una instrucción MAS con Tipo de parada = Leva de tiempo en un eje que está ejecutándose en Modo accionado por maestro, el eje cancela el Modo accionado por maestro, cambia al Modo accionado por tiempo y se detiene de la forma especificada.
  • Movimiento de desplazamiento maestro - Cuando se invoca una instrucción MAS con Tipo de parada = Movimiento de desplazamiento maestro en un eje que está ejecutándose en Modo accionado por maestro y controlando una Leva de posición, el eje de desplazamiento cancela el Modo accionado por maestro, cambia al Modo accionado por tiempo y se detiene a la desaceleración y variación de desaceleración especificadas.
  • Todo - Cuando se invoca una instrucción MAS con Tipo de parada = Todo, el vínculo MDSC se rompe inmediatamente. Todos los planificadores de movimiento del eje especificado terminan el Modo accionado por maestro y los ejes se detienen con la desaceleración y la variación de desaceleración especificadas en Modo accionado por tiempo.
Si los ejes están implicados en cualquier movimiento coordinado (en Modo accionado por maestro), los ejes se separarán del planificador de movimiento coordinado y el resto de ejes del sistema de coordenadas continuará. El bit IP se borra en el Control de eje accionado por maestro (MDAC).
Tenga en cuenta que MAS TODO no rompe el vínculo MDSC en el Eje maestro. Para el resto de tipos de parada en los que se ejecuta una instrucción MAS en un eje controlado en Modo accionado por maestro, el planificador de movimiento cancela el Modo accionado por maestro en el eje solicitado para el Tipo de parada solicitado, cambia al Modo accionado por tiempo y se detiene con la desaceleración y la variación de desaceleración especificadas en Modo accionado por tiempo. Otros tipos de parada no borran el bit IP en MDAC.
El bit AC de la instrucción MDAC se restablece cuando el eje se detiene.
MAS Todo restablece el bit IP de MDAC. Otros tipos de parada no restablecen el bit IP.
Recuerde que si se emite una parada cerca del punto final programado, es posible que la parada real se produzca más allá del punto final programado, especialmente si funciona en Modo accionado por maestro.
El bit de estado CalculatedDataAvailable en una palabra de estado de instrucción de movimiento activo para una instrucción MAS se borra cuando se ejecuta un MAS (cambio a IP). CalculatedData no se vuelve a calcular.
Afecta a las marcas de estado matemáticas
No
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción. Se puede producir un fallo mayor si se pasa al operando del eje una referencia sin inicializar o una referencia de tipo incorrecto. Consulte Atributos comunes para ver los fallos relacionados con los operandos.
Ejecución
Diagrama de lógica de escalera
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
Los bits .EN, .DN, .ER y .IP se borran a falsos.
La condición de entrada de renglón es falsa
El bit .EN se borra a falso si el bit .DN o .ER es verdadero.
La condición de entrada de renglón es verdadera
El bit .EN se establece en verdadero y la instrucción se ejecuta.
Post-escaneado
N/A
Texto estructurado
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
Consultar Pre-escaneado en la tabla Diagrama de escalera
Ejecución normal
Consultar La condición de entrada de renglón es falsa, seguida por La condición de entrada de renglón es verdadera en la tabla Diagrama de escalera.
Post-escaneado
Consultar Post-escaneado en la tabla Diagrama de escalera.
Códigos de error
Códigos de error extendidos
Use los Códigos de error extendidos (.EXERR) para obtener más instrucciones sobre un error. Consulte Códigos de error de movimiento (ERR).
Si ERR es
Y EXERR es
Entonces
Causa
Corrective Action
13
Cambia
Un operando está fuera de sus límites.
The EXERR is the number of the operand that is out of range. The first operand is 0.
For example, if EXERR = 4, then check the Decel Rate.
EXERR
Operando MAS
0
Eje
1
Control de movimiento (Motion Control)
2
Tipo de parada (Stop Type)
3
Cambiar desaceleración (Change Decel)
4
Índice de desaceleración (Decel Rate)
MAS cambia a bits de estado del eje único
Bits de estado de movimiento
Si el tipo de parada es
Entonces
NO Todo
La instrucción borra el bit de Estado de movimiento correspondiente al proceso de movimiento que ha parado.
Todas
La instrucción borra todos los bits de Estado de movimiento.
Nombre del bit
Estado
Meaning
MoveStatus
FALSO (FALSE)
Axis is not Moving.
JogStatus
FALSO (FALSE)
Axis is not Jogging.
GearingStatus
FALSO (FALSE)
Axis is not Gearing.
HomingStatus
FALSO (FALSE)
Axis is not Homing.
StoppingStatus
VERDADERO (TRUE)
Axis is Stopping.
PositionCamStatus
FALSO (FALSE)
Axis is not Position Camming.
TimeCamStatus
FALSO (FALSE)
Axis is not Time Camming.
PositionCamPendingStatus
FALSO (FALSE)
Axis does not have a Position Cam Pending.
TimeCamPendingStatus
FALSO (FALSE)
Axis does not have a Time Cam Pending.
GearingLockStatus
FALSO (FALSE)
Axis is not in a Gear Locked condition.
PositionCamLockStatus
FALSO (FALSE)
Axis is not in a Cam Locked condition.
DirectVelocityControlStatus
FALSO (FALSE)
Axis is not under Direct Velocity Control.
DirectTorqueControlStatus
FALSO (FALSE)
Axis is not under Direct Torque Control.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal