Funciones definidas por el usuario

Utilice el nodo
Funciones definidas por el usuario
en el Organizador de proyectos para crear programas lógicos para un proyecto de controlador L20E, L50E o L70E en los siguientes lenguajes de programación:
  • Diagrama de bloque de funciones (FBD)
  • Diagrama de lógica de escalera (LD)
  • Texto estructurado (ST)
Las funciones definidas por el usuario (UDF) definen un cálculo simple que requiere solo una salida. Una vez creado, se puede reutilizar al igual que otros bloques de funciones en
FactoryTalk Design Workbench
.
CONSEJO: Los parámetros de entrada de la UDF admiten los tipos de datos estructurados y de las matrices. El parámetro de salida de la UDF solo admite tipos de datos simples.
Utilice el nodo
Funciones definidas por el usuario
para:
Utilice el nodo
<UDF-name>
debajo de
Funciones definidas por el usuario
para:
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal