Agregar una función definida por el usuario en el Organizador de proyectos
Use el
Organizador de proyectos
para agregar una función definida por el usuario (UDF, por sus siglas en inglés) al proyecto del controlador.Para agregar una UDF mediante el organizador de proyectos
- En elOrganizador de proyectos, expandaActivos.
- Haga clic con el botón secundario enFunciones definidas por el usuarioy, a continuación, seleccioneNueva función definida por el usuario.
- EnNueva función definida por el usuario, escriba el nombre de la UDF, seleccione el tipo de UDF y, a continuación, escriba la descripción según sea necesario.
- SeleccioneCrear.
Entregue su opinión