Funciones trigonométricas

Use las Funciones trigonométricas para evaluar operaciones aritméticas usando operaciones trigonométricas.
Funciones trigonométricas
Función
Descripción
Calcula el arcocoseno de un valor real.
Calcula el arcocoseno de un valor real largo.
Calcula el arcoseno de un valor real.
Calcula el arcoseno de un valor real largo.
Calcula la arcotangente de un valor real.
Calcula la arcotangente de un valor real largo.
Calcula el coseno de un valor real.
Calcula el coseno de un valor real largo.
Calcula el seno de un valor real.
Calcula el seno de un valor real largo.
Calcula la tangente de un valor real.
Calcula la tangente de un valor real largo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal