ATAN (arcotangente)

La instrucción ATAN calcula la arcotangente de un valor real.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
ATAN
ATAN
Parámetros de ATAN
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
EN
Entrada
BOOL
Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
  • CIERTO: Ejecuta el cálculo actual.
  • FALSO: No hay cómputo.
Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
IN
Entrada
REAL
Cualquier valor real.
ATAN
Salida
REAL
Arcotangente del valor de entrada (en el conjunto [-PI/2 .. +PI/2]) = 0,0 para entrada no válida.
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.

Ejemplos de ATAN

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones ATAN
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones ATAN
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera ATAN
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera ATAN
Ejemplo de texto estructurado ATAN
Ejemplo de texto estructurado ATAN
(* ST Equivalence: *) tangent := TAN (angle); result := ATAN (tangent); (* result is equal to angle*)
Resultados
Resultados
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal