TAN (tangente)

La instrucción TAN calcula la tangente de un valor real.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
TAN
TAN
Parámetros de TAN
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
EN
Entrada
BOOL
Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
  • CIERTO: Ejecuta el cálculo actual.
  • FALSO: No hay cómputo.
Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
IN
Entrada
REAL
No puede ser igual a PI/2 módulo PI.
TAN
Salida
REAL
Tangente del valor de entrada = 1E+38 para entrada no válida.
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.

Ejemplos de TAN

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones TAN
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones TAN
Ejemplo de diagrama de lógica escalera TAN
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera TAN
Ejemplo de texto estructurado TAN
Ejemplo de texto estructurado TAN
(* ST Equivalence: *) tangent := TAN (angle); result := ATAN (tangent); (* result is equal to angle*)
Resultados
Resultados
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal