ASIN (arcoseno)

La instrucción ASIN calcula el arcoseno de un valor real. Los valores de entrada y salida se expresan en radianes.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
ASIN
ASIN
Parámetros de ASIN
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
EN
Entrada
BOOL
Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
  • CIERTO: Ejecuta el cálculo actual.
  • FALSO: No hay cómputo.
Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
IN
Entrada
REAL
El valor debe estar dentro de [-1,0 .. +1,0].
ASIN
Salida
REAL
Arcoseno del valor de entrada (en el intervalo [-p1/2 .. +p1/2]) = 0 para una entrada no válida.
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.

Ejemplos de ASIN

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones ASIN
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones ASIN
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera ASIN
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera ASIN
Ejemplo de texto estructurado ASIN
Ejemplo de texto estructurado ASIN
(* ST Equivalence: *) sine := SIN (angle); result := ASIN (sine); (* result is equal to angle *)
Resultados
Resultados
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal