COS (coseno)

La instrucción COS calcula el coseno de un valor real.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
COS
COS
Parámetros de COS
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
EN
Entrada
BOOL
Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
  • CIERTO: Ejecuta el cálculo actual.
  • FALSO: No hay cómputo.
Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
IN
Entrada
REAL
Cualquier valor real.
COS
Salida
REAL
Coseno del valor de entrada (en el conjunto [-1.0 .. +1,0]).
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.

Ejemplos de COS

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones COS
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones COS
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera COS
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera COS
Ejemplo de texto estructurado COS
Ejemplo de texto estructurado COS
(* ST Equivalence: *) cosine := COS (angle); result := ACOS (cosine); (* result is equal to angle *)
Resultados
Resultados
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal