ACOS_LREAL (arcocoseno real largo)

La instrucción ACOS_LREAL calcula el arcocoseno de un valor real largo.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
ACOS_LREAL
ACOS_LREAL
Parámetros de ACOS_LREAL
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
EN
Entrada
BOOL
Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
  • CIERTO: Ejecuta el cálculo actual.
  • FALSO: No hay cómputo.
Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
IN
Entrada
LREAL
El valor debe estar dentro de [-1,0 .. +1,0].
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
ACOS_LREAL
Salida
LREAL
Arcocoseno del valor de entrada (en el conjunto [0,0 .. PI]) = 0,0 para entrada no válida.

Ejemplos de ACOS_LREAL

Ejemplos de diagrama de bloque de funciones ACOS_LREAL
Ejemplos de diagrama de bloque de funciones ACOS_LREAL
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera ACOS_LREAL
Ejemplos de diagrama de lógica de escalera ACOS_LREAL
Ejemplo de texto estructurado ACOS_LREAL
Ejemplos de texto estructurado ACOS_LREAL
(* ST Equivalence: *) cosine := COS_LREAL (angle); result := ACOS_LREAL (cosine); (* result is equal to angle *)
Resultados
Resultados
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal