COS_LREAL (coseno real largo)

La instrucción COS_LREAL calcula el coseno de un valor real largo.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
COS_LREAL
COS_LREAL
Parámetros de COS_LREAL
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
EN
Entrada
BOOL
Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
  • CIERTO: Ejecuta el cálculo actual.
  • FALSO: No hay cómputo.
Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
IN
Entrada
LREAL
Cualquier valor real largo.
COS_LREAL
Salida
LREAL
Coseno del valor de entrada (en el conjunto [-1.0 .. +1,0]).
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.

Ejemplos de COS_LREAL

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones COS_LREAL
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones COS_LREAL
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera COS_LREAL
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera COS_LREAL
Ejemplo de texto estructurado COS_LREAL
Ejemplo de texto estructurado COS_LREAL
(* ST Equivalence: *) cosine := COS_LREAL (angle); result := ACOS_LREAL (cosine); (* result is equal to angle *)
Resultados
Resultados
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal