ATAN_LREAL (arcotangente real largo)
La instrucción ATAN_LREAL calcula la arcotangente de un valor real largo.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
ATAN_LREAL

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
|
IN | Entrada | LREAL | Cualquier valor real largo. |
ATAN_LREAL | Salida | LREAL | Arcotangente del valor de entrada (en el conjunto [-PI/2 .. +PI/2]) = 0,0 para entrada no válida. |
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. |
Ejemplos de ATAN_LREAL
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones ATAN_LREAL

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera ATAN_LREAL

Ejemplo de texto estructurado ATAN_LREAL

Resultados

(* ST Equivalence: *) tangent := TAN_LREAL (angle); result := ATAN_LREAL (tangent); (* result is equal to angle*)
Entregue su opinión