Agregar un eje al proyecto de controlador

Para los controladores
Micro800
compatibles con control de movimiento, el nodo
Movimiento PTO
está disponible en el árbol del
controlador
.
Para admitir control de movimiento en un proyecto de controlador
Micro800
debe agregar un eje al proyecto del controlador y configurar los ajustes del control de movimiento con los ajustes que se proporcionan en la páginas de configuración
Eje<x>
. El número de ejes admitidos depende del tipo de controlador.
Después de agregar un eje al proyecto del controlador, en el árbol del
controlador
, en el nodo
Movimiento PTO
, se crea un nodo
Eje<x>
. Al seleccionar el nodo
Eje<x>
, se abre la página de configuración
Eje<x>
, que contiene las siguientes páginas:
Para agregar un eje al proyecto de controlador
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , haga doble clic en el nodo del controlador para abrir el espacio de trabajo de la aplicación del controlador.
  2. En el árbol del
    controlador
    , expanda el nodo
    Movimiento PTO
    y seleccione
    General
    .
  3. En la página de configuración
    Movimiento PTO - General
    , seleccione el eje que desee agregar.
    Al seleccionar esta opción, se crean los nodos
    Eje<x>
    en
    General
    en el árbol del
    Controlador
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal