Página de configuración Eje: dinámica
Configure los ajustes de movimiento de los controladores
Micro800
compatibles con el movimiento. Agregue un eje para crear las páginas de configuración de eje. Utilice la página de configuración Eje<x> - Dinámica
para realizar las siguientes acciones:- Configure los ajustes de velocidad máxima, aceleración, desaceleración y sacudida para iniciar y detener el eje en condiciones estándar de funcionamiento.
- Configure los ajustes de parada de emergencia del eje en caso de emergencia.
Configuración | Descripción |
|---|---|
Perfil de operación normal | |
Velocidad de inicio/parada | Especifica la velocidad inicial cuando un eje empieza a moverse, y la velocidad final antes de que el eje se detenga. La Velocidad de inicio/parada se muestra en unidad de usuario por segundo y rpm (revoluciones por minuto). Al introducir la velocidad en cualquier cuadro se actualiza el otro valor.La unidad de usuario predeterminada es mm/s, que se especifica utilizando el parámetro de posición de la página de configuración Motor y carga.El valor está en formato de coma flotante de precisión simple y está comprendido entre 0,005 y 500,0 mm/s. El valor predeterminado es 5,0 mm/s o 300,0 rpm. El valor de Velocidad de inicio/parada no puede ser superior al valor de Velocidad máxima. |
Velocidad máxima | Especifica la velocidad de destino o velocidad máxima del eje. La Velocidad máxima se muestra en unidad de usuario por segundo y rpm.El valor está en formato de coma flotante de precisión simple y está comprendido entre 0,005 y 500,0 mm/s. El valor predeterminado es 500,0 mm/s o 30.000,0 rpm. Para ver la información de contacto, consulte Convertir pulsos por revolución y velocidad. |
Aceleración máxima | Especifica el régimen de aceleración máxima que determina la velocidad a la que el eje se incrementa. La aceleración es la tasa de cambio de velocidad. El valor está en formato de coma flotante de precisión simple y está comprendido entre 0,005 y 50.000,0 mm/s 2 . El valor predeterminado es 50.000,0 mm/s2 . |
Desaceleración máxima | Especifica el régimen de desaceleración máxima, que determina la velocidad a la que el eje se detiene. La aceleración negativa se denomina normalmente como desaceleración. El valor está en formato de coma flotante de precisión simple y está comprendido entre 0,005 y 50.000,0 mm/s 2 . El valor predeterminado es 50.000,0 mm/s2 . |
Sacudida máxima | Especifica la tasa máxima de cambio en la aceleración a lo largo del tiempo. La sacudida es la medida de la tasa de cambio de aceleración que produce una fuerza. Para minimizar el efecto de la sacudida, evite cambios bruscos de aceleración. El valor va de 0 a 50.000,0 mm/s 3 . El valor predeterminado es 50.000,0 mm/s3 . |
Perfil de parada de emergencia | |
Tipo de parada | Especifica el comportamiento de la parada de emergencia del eje. Parada inmediata detiene el eje al instante.Parada de desaceleración utiliza los ajustes de Velocidad de parada , Desaceleración de parada y Sacudida de parada para detener el eje.El tipo de parada predeterminado es Parada de desaceleración . |
Velocidad de parada | Especifica el índice de velocidad del eje durante una parada de emergencia en unidad de usuario por segundo y rpm. Al introducir la velocidad en cualquier cuadro se actualiza el otro valor. Los valores van de 0,005 a 500,0 mm/s. El valor predeterminado es 5,0 mm/s o 300,0 rpm. El valor de Velocidad de inicio/parada no puede ser superior al valor de Velocidad máxima. |
Desaceleración de parada | Especifica la tasa de desaceleración del eje durante una parada de emergencia. El valor está en formato de coma flotante de precisión simple y está comprendido entre 0,005 y 50.000,0 mm/s 2 . El valor predeterminado es 5.000,0 mm/s2 .Los parámetros para Perfil de operación normal y Perfil de parada de emergencia funcionan de forma independiente. Por ejemplo, la desaceleración para Perfil de parada de emergencia puede ser mayor que la desaceleración máxima para Perfil de operación normal . |
Sacudida de parada | Especifica el índice de sacudida del eje durante una parada de emergencia. El valor está en formato de coma flotante de precisión simple y está comprendido entre 0 y 50.000,0 mm/s 3 . El valor predeterminado es 0,0 mm/s3 . |
Los valores predeterminados de la tabla dependen de los valores de Pulsos por revolución y Desplazamiento por revolución especificados en la página de configuración Eje - Motor y carga.Los valores predeterminados de la tabla son los valores cuando:
| |
Entregue su opinión