Convertir pulsos por revolución y velocidad
En
FactoryTalk Design Workbench
, los controladores Micro800
compatibles con movimiento utilizan salidas de tren de pulsos de alta velocidad (PTO) para la posición del eje. El eje se puede configurar en revoluciones por minuto (rpm) o en unidades por segundo definidas por el usuario. La unidad definida por usuario se especifica utilizando el parámetro Posición
de la página de configuración Eje - Motor y carga.Utilice la fórmula siguiente para convertir rpm (pasos) en unidades definidas por el usuario:
Fórmula para convertir rpm (pasos) en unidades definidas por el usuario

Utilice la fórmula siguiente para convertir la velocidad a unidades por segundo definidas por el usuario o a rpm:
Fórmula para convertir la velocidad a unidades por segundo definidas por el usuario o a rpm

Entregue su opinión