Cambiar el nombre de un eje
Siga estos pasos para cambiar el nombre de un eje.
Requisitos previos
Para cambiar el nombre de un eje
- En elOrganizador de proyectos, haga doble clic en el nodo del controlador para abrir el espacio de trabajo de la aplicación del controlador.
- En el árbol delControlador, enMovimiento PTO, seleccioneEje<x>.
- En la página de configuraciónEje<x> - General, en el cuadroNombre del ejeintroduzca el nuevo nombre.CONSEJO: Para eliminar un eje, en Página de configuración general del movimiento PTO, desactive la casilla de verificaciónEje<x>.
Entregue su opinión