Página de configuración general del movimiento PTO
En
FactoryTalk Design Workbench
, los controladores Micro800
compatibles con el control de movimiento utilizan salidas de tren de pulsos de alta velocidad (PTO) para controlar la posición del eje. El número de ejes PTO admitidos depende del tipo de controlador del proyecto.Utilice la página de configuración
Movimiento PTO - General
para realizar las siguientes acciones:- Configurar el tiempo para que el motor de PTO ejecute los comandos de movimiento.
- Agregar o eliminar ejes del proyecto del controlador.
- Consulte el nombre delEje de retroalimentacióncuando el eje PTO se empareje con unEje de retroalimentación.
Configuración | Descripción |
|---|---|
Tiempo de ejecución de motor de movimiento PTO | Especifica el tiempo de ejecución de un eje. Se puede configurar cuando se agregan uno o más ejes al proyecto. El valor está comprendido entre 1 y 10 ms. El valor predeterminado es 1 ms. |
Eje <x> | Selecciona uno o más ejes para agregarlos o quitarlos del proyecto del controlador. |
FBAxis <x> | Muestra cuando módulo enchufable 2080-MOT-HSC forma parte de la configuración del controlador y se habilita con el eje de retroalimentación. La casilla de verificación está seleccionada y es de solo lectura. |
Entregue su opinión