Cuadrícula de variables
La cuadrícula de variables es una representación tabular de las variables globales o locales de los programas
Micro800
.Cada controlador y programa
Micro800
contiene una instancia de una cuadrícula de variables para sus variables globales y locales.- La cuadrícula de variables globales contiene variables del sistema, variables de E/S y variables globales definidas por el usuario. Las variables globales abarcan todo el proyecto.
- La cuadrícula de variables locales contiene variables específicas de un programa local.
Utilice la cuadrícula de variables para:
- Ver y administrar las variables globales y locales.
- Abrir el explorador de referencias cruzadas para buscar todas las referencias a una variable en un proyecto deMicro800.
- Abrir la Declaración rápida para crear variables por lotes.
Entregue su opinión