Personalizar las columnas de la cuadrícula de variables

Personalice la cuadrícula de variables para ocultar o mostrar columnas, ajustar el orden de visualización de las columnas u ordenar las variables en orden ascendente o descendente.
CONSEJO:
La columna
Nombre
no se puede ocultar y su posición como primera columna de izquierda a derecha no se puede cambiar.
Para personalizar las columnas de la cuadrícula de variables
  1. Abra la cuadrícula de variables globales o locales.
  2. Personalice las columnas de la cuadrícula de variables.
    • Para mostrar u ocultar una columna, pase el cursor por encima de una celda de encabezado, seleccione Botón Menú, seleccione Botón Mostrar u ocultar columna y, a continuación, active o desactive la casilla de verificación del nombre de la columna.
    • Para cambiar el orden de las columnas, arrastre la columna a la posición que desee.
    • Para ordenar las variables en orden ascendente o descendente, en la celda de encabezado, seleccione Flecha hacia arriba o Flecha hacia abajo.
    • Para desactivar la clasificación, seleccione laflecha hacia arriba o la flecha hacia abajo varias veces hasta que se vuelva inactiva.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal