Variables duplicadas
En la cuadrícula de variables, puede copiar una o más variables en:
- La misma cuadrícula de variables
- Otra cuadrícula de variables en la misma sesión deFactoryTalk Design Workbench
- Otra cuadrícula de variables en una sesión deFactoryTalk Design Workbenchdiferente
CONSEJO:
- Las variables generadas automáticamente, como las variables de E/S, las variables de interrupción y las variables de movimiento, no se pueden duplicar.
- Cuando ya exista una variable con el mismo nombre en la cuadrícula de destino, la variable duplicada recibirá el nombre <variable-name>_Copy_<number>.
Para duplicar variables
- Seleccione la variable que desee duplicar.Utilice la teclaMayúsoCtrlpara seleccionar múltiples variables.
- En la cuadrícula de variables, realice una de las siguientes acciones para copiar la variable:
- Haga clic con el botón secundario en el encabezado de fila de cualquier variable seleccionada y, a continuación, seleccioneCopiar.
- SeleccioneCtrl+C.
- En la cuadrícula de variables de destino, realice una de las siguientes acciones para pegar la variable:
- Haga clic con el botón secundario en una fila y, a continuación, seleccionePegar.
- SeleccioneCtrl+V.
- En el menúArchivo, seleccioneGuardar.
Las variables copiadas se pegan al final de la cuadrícula de variables.
Entregue su opinión