Asignar un alias a una variable
Un alias es un parámetro opcional que define un nombre alternativo para una variable global o local. Los alias deben ser únicos en las columnas
Nombre
y Alias
.Asignar un alias a una variable
- Haga doble clic en la celdaAliasde la variable y, a continuación, escriba el alias.
- SeleccioneIntro.CONSEJO: Si un nombre de alias se duplica con otro nombre de alias o variable, el
aparecerá en el encabezado de la fila y en la celda que contiene el nombre de alias.
Entregue su opinión