Explorador de referencias cruzadas
El explorador de referencias cruzadas es una herramienta de búsqueda para encontrar las referencias lógicas a variables en el proyecto de
Micro800
.Abra el explorador de referencias cruzadas desde:
- El editor de lenguaje de un diagrama de lógica de escalera, un diagrama de bloque de funciones o un programa de texto estructurado.
- La cuadrícula de variables locales o globales.
El explorador de referencias cruzadas muestra referencias a la variable en función de dónde se use la variable, incluido lo siguiente:
- Programa de diagrama de lógica de escalera
- Programas de texto estructurado
- Diagramas de bloque de funciones
- Funciones definidas por el usuario
- Bloques de funciones definidas por el usuario
- Configuraciones del controlador
El explorador de referencias cruzadas muestra la siguiente información sobre la variable:
- Nombre: Nombre de la variable al que se hace referencia en el proyecto del controlador.
- Instrucción: Nombre de la instrucción en la que se utiliza la variable.
- Ubicación: Ubicación en la que se utiliza la variable y un vínculo a la ubicación.
- Acceso: El acceso de comunicación a la variable comoSin acceso,Lectura/EscrituraoLectura.
Explorador de referencias cruzadas

Ítem | Descripción |
|---|---|
![]() | Muestra la ubicación de la variable en el proyecto del controlador:
Es de solo lectura. |
![]() | Actualiza la lista de referencias cruzadas. La actualización se usa después de:
|
![]() | Muestra el número total de referencias a la variable seleccionada. |
![]() | Abre el selector de variables no utilizadas para ver las variables definidas por el usuario que no están asignadas a un programa del controlador. |
![]() | Muestra u oculta la información de referencia de la categoría. |
![]() | Muestra la ubicación de la referencia en el Organizador de proyectos . |
Entregue su opinión