Buscar las referencias a una variable
Utilice el explorador de referencias cruzadas para:
- Buscar todas las referencias a una variable.
- Ir a la ubicación en la que se hace referencia a la variable.
- Abrir el selector de variables no utilizadas para ver las variables definidas por el usuario que no están asignadas a un programa del controlador.
Se puede hacer referencia a las variables en:
- Programa de diagrama de lógica de escalera
- Programas de diagrama de bloque de funciones
- Programas de texto estructurado
- Mapeado Modbus
- Mapeado DNP3
- Mapeado MicroLogix
- Registro de datos
- Receta
- Protección de datos
Requisitos previos
- Guarde el proyecto.
Para buscar las referencias a una variable
- Realice una de las siguientes acciones:
- En la cuadrícula de variables globales o locales, haga clic con el botón secundario en una variable y, a continuación, seleccioneBuscar todas las referencias.
- En el editor de lenguaje de un diagrama de lógica de escalera, texto estructurado o diagrama de bloque de funciones, haga clic con el botón secundario en una variable y, a continuación, seleccioneBuscar todas las referencias.
Entregue su opinión