Ver variables sin usar

El explorador de variables sin usar muestra las variables definidas por el usuario creadas en un proyecto de
FactoryTalk Design Workbench
o programas de controlador que no están asignadas a un programa de controlador.
No se muestran las variables no utilizadas de los programas protegidos mediante contraseña.
Para ver las variables sin usar
  1. En el explorador de referencias cruzadas, seleccione
    Variables sin usar
    .
    Se abre el explorador de variables sin usar donde se muestra la siguiente información:
    Parámetros de variables no utilizadas
    Columna
    Descripción
    Nombre
    El nombre de la variable no utilizada
    Tipo de datos
    El tipo de datos de la variable no utilizada
    Dispositivo
    El dispositivo en el que existe la variable no utilizada
    Contenedor
    El nombre de la unidad de organización del programa (Program Organization Unit, POU) que contiene la variable
    Para las variables sin usar, el cuadro
    Contenedor
    está vacío.
  2. (Opcional) Seleccione
    Actualizar
    para actualizar la lista de variables no utilizadas.
  3. (Opcional) Seleccione
    Eliminar variables sin usar
    para eliminar las variables no utilizadas de los programas o de todas las POU.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal