Agregar una variable
Utilice la cuadrícula de variables para:
- Crear variables.
- Definir valores en un programa.
- Ver los parámetros de variables de funciones o bloques de funciones.
Los nombres de las variables deben ser únicos en las columnas
Nombre
y Alias
.Para agregar una variable
- En la parte inferior de la cuadrícula, realice una de las siguientes acciones:
- Haga clic con el botón secundario en la fila vacía y, a continuación, seleccioneAgregar variable.
- Haga doble clic enNuevo, introduzca un nombre para la variable y, a continuación, seleccioneIntro.
- Especifique los valores de otros parámetros de variables.
Entregue su opinión