Cambiar el nombre de una variable
Utilice la cuadrícula de variables para cambiar el nombre de una variable existente. Las variables que aparecen atenuadas, como las variables del sistema y de E/S, son de solo lectura.
Después de cambiar el nombre de una variable, las referencias a las variables globales o locales se actualizan para reflejar el nuevo nombre. Para ver la información de contacto, consulte Actualizaciones automáticas de referencias para variables globales.
Requisitos previos
- El controlador está sin conexión.
Para cambiar el nombre de una variable
- Haga doble clic en el nombre de la variable, escriba el nuevo nombre de la variable y, a continuación, seleccioneIntro.CONSEJO:Para deshacer o rehacer una operación de cambio de nombre, utilice el menúDeshaceryRehacerdel menúEditar.
- En el menúArchivo, seleccioneGuardar.
Entregue su opinión