Actualizaciones automáticas de referencias para variables globales

Cuando se cambia el nombre de una variable global en el proyecto
Micro800
, las referencias a la variable global se actualizan automáticamente con el nuevo nombre de variable.
Los cambios automáticos de nombre se reflejan en las referencias a las variables globales en:
  • Unidades de organización del programa (POU) de diagrama de lógica de escalera
  • POU de diagrama de bloque de funciones
  • POU de texto estructurado
  • Bloques de funciones definidas por el usuario (UDFB) en POU
  • Funciones definidas por el usuario (UDF) en POU
  • Configuraciones del controlador
    • Mapeado Modbus (controladores L20E, L50E y L70E)
    • Mapeado MicroLogix (controladores L50E y L70E)
    • Mapeado DNP3 (controladores 2080-L70E-24QBBN y 2080-L70E-24QWBN)
    • Registro de datos (controladores L20E)
    • Receta (controladores L20E)
  • Protección de datos (controladores L20E, L50E y L70E)
Después de cambiar el nombre de una variable global:
  • Las referencias a la variable se actualizan con el nuevo nombre.
  • En una POU, un UDFB o una UDF que no estén abiertos ni protegidos por contraseña, el editor asociado se abre automáticamente para mostrar el cambio de nombre de la variable.
  • La página de configuración de
    Micro800
    y el cuadro de diálogo
    Protección de datos
    no se abren automáticamente. Ábralos manualmente para verificar el cambio de nombre.
  • En una POU, un UDFB o una UDF protegidos por contraseña en el proyecto, aparece un mensaje que indica que no todas las referencias de variables se actualizaron con el nuevo nombre.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal