Crear variables usando Declaración rápida
Utilice
Declaración rápida
para crear un lote de variables locales o globales. Los siguientes parámetros son los mismos para las variables creadas mediante Declaración rápida
:- Prefijo del nombre de la variable
- Sufijo del nombre de la variable
- Tipo de datos
- Tamaño de cadena
- Dirección (disponible para las variables locales de las funciones definidas por el usuario o los bloques de funciones definidas por el usuario)
Para crear variables usando Declaración rápida
- En la cuadrícula de variables, haga clic con el botón secundario en cualquier lugar y, a continuación, seleccioneDeclaración rápida.
- Configure la numeración, el nombre y los atributos de las variables globales o locales.Las variables creadas y sus atributos aparecen en la cuadrículaVista previa.
- SeleccioneAgregar.
Entregue su opinión