Configuración de variables de declaración rápida
Categoría | Configuración | Descripción |
|---|---|---|
Nombre | Prefijo | La primera parte del nombre de la variable que aparece antes del valor numérico Las convenciones de nombre son las siguientes:
|
Desde | El valor inicial de la primera variable El valor de Desde debe ser inferior al valor de Hasta .El valor está comprendido entre 0 y 99.998. | |
Para | El valor final de la última variable El valor de Hasta debe ser superior al valor de Desde .El valor está comprendido entre 1 y 99.999. | |
Sufjio | La última parte del nombre de la variable que aparece tras el valor numérico Las convenciones de nombre son las siguientes:
| |
Atributos | Tipo de datos | El tipo de la variable Los tipos compatibles son:
Para obtener información sobre los tipos de datos, consulte Descripción general de tipos de datos. |
Dirección | El rol de la variable, como entrada, salida o interna Las opciones son:
Este parámetro está disponible para las variables locales de las funciones definidas por el usuario o los bloques de funciones definidas por el usuario. | |
Tamaño de cadena | La longitud de una variable de cadena, que se aplica al tipo de datos STRING El tamaño está comprendido entre 1 y 255. |
Entregue su opinión