Proyectos
Un proyecto contiene componentes diferentes que se utilizan para crear
Aplicaciones FactoryTalk Optix
. Una vez creado, puede actualizar un proyecto desde una versión anterior de FactoryTalk Optix. También puede duplicar un proyecto, restaurar una versión anterior de un proyecto, hacer una copia de seguridad de un proyecto, importar archivos en un proyecto y exportar un proyecto a un archivo para enviarlo a otro usuario.Los proyectos de
FactoryTalk Optix
cumplen con la norma OPC (Comunicación de plataformas abiertas), que proporciona interoperabilidad entre diferentes sistemas.Esta sección incluye
- Componentes del proyecto y caracteres especiales.
- Creación, apertura, guardado, duplicación, restauración, copia de seguridad, cierre y actualización de proyectos.
- Plantillas de proyecto, plantillas de Optix, formato de origen y cifrado de secretos.
- Importación y exportación de archivos, búsqueda y sustitución de texto y optimización del proyecto.
Componentes
Un proyecto puede incluir estos componentes:
- Objetos. Objetos físicos, como un motor o un objeto no físico, como una alarma digital.
- Tipos de objetos. Modele objetos desde los que puede crear instancias de objetos. Cada instancia de objeto puede contener objetos y variables específicos.
- Variables. Elementos que representan características de objetos y especifican los valores de estas características.
- Tipos de variables. Modele variables a partir de las cuales puede crear instancias de variables, que pueden contener otras variables específicas.
- Tipos de método de tiempo de ejecución. Métodos de modelo a partir de los cuales puede crear instancias de método. Las instancias de métodos se pueden ejecutar en tiempo de ejecución cuando se produce un evento, como una acción de usuario o un cambio en el valor de una variable.
- Objetos gráficos predefinidos. Una biblioteca predefinida de objetos, como controles, contenedores, dibujos o contenido de multimedia, que puede utilizar para crear una interfaz de usuario paraAplicaciones FactoryTalk Optix.
- NetLogic. Objetos NetLogic que implementan lógicas de aplicación personalizadas desarrolladas en C#.
Caracteres especiales
Puede utilizar caracteres especiales y diacríticos específicos de los idiomas admitidos en los nombres y las propiedades de los objetos.
Para cambiar la configuración de idioma, consulte Configurar opciones.
IMPORTANTE:
Si utiliza caracteres especiales en componentes visibles en tiempo de ejecución, asegúrese de que los dispositivos de destino incluyan una fuente compatible con estos caracteres especiales. Consulte Importar fuentes.
special character
Entregue su opinión