Abrir un proyecto
Abra proyectos desde una carpeta local, una red compartida o un repositorio de origen.
- En la barra de herramientas principal, seleccioneo abra
ProyectoFactoryTalk Optix Studio.Se abre la página Inicio. - A la izquierda, seleccioneAbrir.
- En la parte superior de la página de inicio, seleccione una de las siguientes opciones:
- Reciente. Seleccione o desplácese para seleccionar el proyecto que desee abrir y, a continuación, seleccioneAbrir.CONSEJO: Al abrir un proyecto reciente, cerca de la parte superior de la página de inicio después deFiltro, seleccioneTodo,LocaloRemoto. También puede seleccionarPlantillaspara mostrar todas las plantillas de Optix locales y remotas, y abrir la plantilla. Seleccione la flecha para alternar el orden de la lista en función de la última fecha y hora en que se modificaron.CONSEJO: Para buscar un proyecto, navegue y seleccione un archivo de proyecto (.optix) o un archivo de proyecto exportado (.optixz). Para buscar una plantilla de Optix, vaya aC:\Users\Username\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\ProjectTemplatespara seleccionar el archivo de plantilla de Optix (.optixt) o el archivo de plantilla de Optix exportado (.optixt.z) para abrirlo. Para obtener más información sobre la exportación a archivos, consulte Exportar un proyecto.
- Remoto. SeleccioneRemotopara seleccionar el proyecto que desea abrir o introduzca una URL para acceder a un proyecto remoto:
- URL remota. Introduzca la URL del repositorio remoto. Dirección URL en la que se almacena el archivo de forma remota. Si no conoce la URL, pregunte al Administrador del sistema.
- Ubicación. Introduzca la carpeta en el equipo local donde se guardarán y se confirmarán los cambios antes de insertarlos en el repositorio remoto.CONSEJO: Seleccionepara navegar hasta un proyecto. No puede cambiar la ubicación de las plantillas de Optix.
Examinar archivosCONSEJO: Si inicia sesión enFactoryTalk Optixy en una solución de control de versiones compatible, la página de inicio muestra de forma automática todos los posibles repositorios a los que puede acceder con su cuenta de control de versiones y todos los proyectos que puede abrir. El inicio de sesión en una solución de control de versiones yFactoryTalk® Hub™sincroniza la lista de repositorios. Para obtener más información, consulte Configurar control de versiones. - SeleccioneAbrir. ApareceAbriendo el proyecto desde el equipo remotoen la barra de estado y el proyecto o la plantilla de Optix se abre con el mismo nombre que el repositorio remoto.
- Cargar desde dispositivo. Seleccione el dispositivo para cargar el proyecto en el equipo de desarrollo, seleccioneConectary, a continuación:
- Si es necesario, introduzca la contraseña.
- (Opcional) Seleccione los archivos que desee cargar.CONSEJO: Seleccione los archivos opcionales que desee cargar desde el dispositivo. Por ejemplo, seleccione archivos creados en tiempo de ejecución, como almacenamiento de retentividad, bases de datos, etc.
- (opcional) Cambie el destino.
- SeleccioneAceptar.
Para obtener más información sobre cómo retener datos en almacenamientos de retentividad cargados desde un dispositivo, consulte Administrar datos cargados desde un dispositivo.Para obtener más información sobre cómo descargar proyectos y plantillas de Optix en dispositivos de destino, consulte Agregar un dispositivo de destino.
- Si el proyecto está cifrado con una contraseña, realice una de las siguientes acciones:
- Introduzca la contraseña y seleccioneConfirmar.
- SeleccioneContinuar sin contraseña.
- Si los secretos del proyecto están almacenados en un almacén remoto de claves, seleccioneIniciar sesiónen la barra de herramientas y, a continuación:
- Inicie sesión con MyRockwelle inicie sesión con suCorreo electrónicoyContraseñadeFactoryTalk Hub.
- Inicie sesión con SSOe inicie sesión con sus credenciales de SSO.
CONSEJO: Debe formar parte de una organización deFactoryTalk Hubrelevante para utilizar los secretos del proyecto. - Si el proyecto o la plantilla de Optix se crearon con una versión anteriorFactoryTalk Optix Studio, seleccioneActualizarpara actualizar y abra el proyecto o la plantilla de Optix.
Se abre el proyecto o la plantilla de Optix. Si ya hay un proyecto o una plantilla de Optix abiertos, se abre una nueva instancia de
FactoryTalk Optix Studio
.recent
remote
recent
local
Entregue su opinión