Agregar un dispositivo de destino
Configure un dispositivo de destino para permitir la implementación de
Aplicaciones FactoryTalk Optix
a través de la red.- En la barra de herramientas principal, junto a, seleccione el menú desplegable de destino.Ejecutar
- (Opcional) EnConfiguración del dispositivo de destino, para mostrar únicamente los dispositivos de destino remotos activos, alterneDispositivos remotos activos.CONSEJO: Actualice los dispositivos de destino remotos seleccionando.
Actualizar - Seleccione:
- Una carpeta y elija.

- Un dispositivoFactoryTalk® Remote Access™y elijapara agregar un dispositivo accesible desde la red del dispositivo
FactoryTalk Remote Accessseleccionado.
- (Opcional) EnNombre, edite el nombre del dispositivo de destino.IMPORTANTE: Solo se permiten caracteres alfanuméricos en el nombre.
- EnDirección IP, especifique la dirección IP del dispositivo de destino.
- EnNombre de usuario, introduzca el nombre del usuario en el que desea iniciar sesión en el dispositivo de destino.
- Nombre de usuario deWindows®
- Un nombre de usuario del sistema:
- DOMAIN\, para usuarios de dominio.username
- , para usuarios locales en dispositivos unidos a un dominio..username
- , para usuarios locales en dispositivos que no pertenecen a un dominio.username
- Nombre de usuario de Linux
- Nombre de usuario de administrador.
IMPORTANTE: Debe configurarse una contraseña para el usuario en el dispositivo de destino. - (Opcional) EnRuta de destino, introduzca la ruta del dispositivo de destino para implementar la aplicación.CONSEJO: La ruta de destino de la implementación predeterminada para los dispositivos de destino de Windows es%localappdata%. La definición de una ruta es útil cuando la particiónC:\del dispositivo de destino esté protegida contra escritura. La ruta de destino de los dispositivos de destino de Ubuntu es/home/<username>/Documents/Project_1OBSERVACIÓN: Solo se puede implementar un proyecto. Por lo tanto, cualquier aplicación implementada previamente enRuta de destinoquita la ruta en el destino predeterminado; y cualquier aplicación implementada previamente en el destino predeterminado quita laRuta de destino.OBSERVACIÓN: No se admiteRuta de destinocuando se implementa queFactoryTalk Optixse ejecute como un servicio.
- (Opcional) SeleccioneEmpaquetar proyectopara ofuscar el proyecto implementado en el dispositivo de destino.Para obtener más información, consulte Ofuscación de proyectos en un dispositivo de destino.
- (Opcional) SeleccioneDescargar proyecto de origen en el dispositivopara descargar el proyecto de origen en el dispositivo de destino.CONSEJO: Al descargar el proyecto de origen en el dispositivo de destino, podrá cargar el proyecto de origen desde el equipo de destino al equipo de desarrollo más tarde. Para obtener más información, consulte Abrir un proyecto.
- (Opcional) Para implementar el directorioApplicationsFiles, seleccioneTransferir archivos de aplicación.IMPORTANTE: Al seleccionarTransferir archivos de aplicación, se sobrescriben losApplicationsFilesanteriormente implementados en la nueva implementación.
- (Opcional) Para optimizar el proyecto antes de la transferencia, seleccioneTransferir proyecto optimizado.IMPORTANTE:Proyectos optimizados:
- Tienen un tamaño menor porque los nodos solo se cargan cuando es necesario en tiempo de ejecución.
- Mantienen las etiquetas en un repositorio de etiquetas externo y no en el repositorio del proyecto.
- Pueden tardar más tiempo en cargarse y cambiar de pantalla en dispositivos de bajo rendimiento.
No se pueden optimizar proyectos que contengan servidores OPC UA que expongan todo el modelo o al menos una etiqueta. - ElijaSeleccionarpara seleccionar el dispositivo de destino.
target device
target
Entregue su opinión