Ofuscación de proyectos en un dispositivo de destino

La ofuscación de proyectos ayuda a proteger la propiedad intelectual del proyecto en los dispositivos de destino con FactoryTalk Optix Update Server instalado.

Ámbito

Los archivos
YAML
del proyecto, que representan el modelo de información del proyecto, se transfieren como archivos binarios ofuscados a los dispositivos de destino. La ofuscación ayuda a proteger la propiedad intelectual del proyecto en el dispositivo de destino y aumenta la protección contra el acceso o la reutilización. Para obtener más información, consulte Formato de origen del proyecto.
De forma predeterminada, los componentes del emulador están ofuscados. No puede deshabilitar la ofuscación de los componentes del emulador.

Operación

La ofuscación del proyecto vincula la aplicación compilada al hardware del dispositivo de destino. No puede copiar y ejecutar un proyecto ofuscado en un dispositivo de destino diferente. Al exportar un proyecto a un dispositivo USB o a una carpeta, no se ofusca el proyecto compilado.
CONSEJO: Para cargar un proyecto ofuscado, debe:
  • Cargar el proyecto con la opción
    Transferir archivos de origen de la aplicación
    seleccionada para el dispositivo de destino. Consulte Agregar un dispositivo de destino.
  • Utilice la contraseña del usuario local del dispositivo de destino que transfirió la aplicación.
CONSEJO: La ofuscación del proyecto no está relacionada con la cuenta
FactoryTalk Hub
. Puede cargar proyectos ofuscados desde un dispositivo mientras abre un proyecto, incluso si no ha iniciado sesión o ha iniciado sesión en una organización diferente de la organización utilizada para desarrollar el proyecto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal