Administrar datos cargados desde un dispositivo

Conserve o elimine los datos del almacenamiento de retentividad para un proyecto cargado desde un dispositivo.
Requisitos previos
Cargue un proyecto desde un dispositivo. Consulte Abrir un proyecto.
  1. Para administrar los datos cargados desde un dispositivo
  2. En
    Vista del proyecto
    , pase el cursor por encima del almacenamiento de retentividad y seleccione
    Icono de conservar datos
    .
  3. En
    Aplicar datos retenidos
    , seleccione una de las siguientes opciones:
    • Aplicar
      . Aplique los datos retenidos del proyecto cargado desde el dispositivo.
    • Eliminar
      . Descarte los datos retenidos del proyecto cargado desde el dispositivo.
    • Cancelar
      . Cancele la operación.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal