Almacenamiento de retentividad

El almacenamiento de retentividad permite conservar en un almacén de datos los cambios realizados en el proyecto en tiempo de ejecución.
CONSEJO: Puede utilizar el almacenamiento de retentividad para conservar información sobre la configuración específica del usuario. Si cambia la configuración en tiempo de ejecución, los cambios persisten cuando detiene el
Aplicación FactoryTalk Optix
y lo vuelve a ejecutar.

Almacenamientos de retentividad predeterminados

Cada nuevo proyecto
FactoryTalk Optix
tiene estos objetos de almacenamiento de retentividad predeterminados:
SecurityRetentivityStorage
Registra información sobre los usuarios y grupos agregados al proyecto.
AlarmsRetentivityStorage
Registra información sobre las alarmas agregadas al proyecto.
CONSEJO:
Rockwell Automation
recomienda mantener los objetos de almacenamiento de retentividad predeterminados en sus proyectos.

Almacenamientos de retentividad personalizados

Puede crear varios objetos de almacenamiento de retentividad personalizados en su proyecto.
IMPORTANTE: Asegúrese de que los almacenes de retentividad monitoricen partes independientes del proyecto (Nodos) y no se crucen entre sí. Para obtener más información sobre los nodos, consulte Nodos y Nodos del proyecto.
En el caso de los proyectos cargados desde dispositivos, puede decidir si desea conservar o eliminar los datos de los almacenamientos de retentividad.
Cada objeto de almacenamiento de retentividad tiene las mismas propiedades.
Puede realizar copias de seguridad y restaurar datos de almacenamientos de retentividad:
Para realizar un seguimiento de las copias de seguridad completadas, utilice el evento Copia de seguridad completada en la lógica de aplicación.

Ubicación de almacenamiento de retentividad

La ubicación predeterminada del archivo
RetentivityStorage.db
depende de la plataforma que ejecuta
Aplicación FactoryTalk Optix
.
PC con Windows
  • Emulación en
    FactoryTalk Optix Studio
    :
    C:\Users\
    UserName
    \AppData\Local\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Emulator\Projects\
    Project
    \ApplicationFiles
  • Implementación de
    Aplicación FactoryTalk Optix
    :
    C:\Users\UserName\AppData\Local\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\FTOptixApplication\Projects\Project\ApplicationFiles
Linux HMI
/persistent/data/Rockwell Automation/FactoryTalk Optix/FTOptixApplication/Projects/
Project
/ApplicationFiles/
IPC de panel Windows
C:\Users\
UserName
\AppData\Local\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Emulator\Projects\
Project
\ApplicationFiles
IMPORTANTE: High Availability: Este archivo local
RetentivityStorage.db
solo se utiliza cuando el proyecto se ejecuta de forma independiente. Si añade el módulo HighAvailability al proyecto, todos los objetos de almacenamiento de retentividad, incluidos los objetos predeterminados y cualquier objeto personalizado, cambian automáticamente a la base de datos del clúster compartido en lugar del archivo local. Este cambio se produce cuando se añade el módulo. No se requiere ninguna migración manual ni reconfiguración de objetos de almacenamiento de retentividad individuales.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal