Crear un almacenamiento de retentividad

Cree un objeto de almacenamiento de retentividad para retener datos de nodos específicos del proyecto.
  1. Para crear un objeto de almacenamiento de retentividad:
    1. En la , haga clic con el botón secundario en
      Retentividad
      .
    2. Seleccione
      Nuevo
      Almacenamiento de retentividad
      .
      Un nuevo objeto
      AlmacenamientoDeRetentividad
      #
      se muestra en
      Retentividad
      .
    3. (Opcional) En , en
      Nombre
      , seleccione
      Icono Editar
      para cambiar el nombre del objeto.
  2. Seleccione nodos del proyecto para conservar sus datos:
    IMPORTANTE: Asegúrese de que los almacenes de retentividad monitoricen partes independientes del proyecto (Nodos) y no se crucen entre sí. Para obtener más información sobre los nodos, consulte Nodos y Nodos del proyecto.
    1. En , junto a
      Nodos
      , seleccione
      Icono Agregar en negro
      .
    2. (Opcional) Seleccione
      Icono Editar
      para cambiar el nombre del nodo.
    3. Cree un vínculo dinámico entre el nodo de 2.a y un nodo real del proyecto.
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
    4. (Opcional) Expanda el nodo. En
      Tipo
      , establezca el tipo de nodo creando un vínculo dinámico.
    5. (Opcional) Expanda el nodo. En
      ClaseDeNodo
      , seleccione la clase del nodo o cree un vínculo dinámico.
    6. Para agregar más nodos, repita los pasos de 2.a a 2.e.
  3. Especifique la frecuencia con la que se guardan los nuevos datos de los nodos del proyecto seleccionados realizando una de las siguientes acciones:
    CONSEJO: El valor cero predeterminado puede sobrecargar el disco duro si se conservan grandes partes del proyecto o si los valores cambian a menudo. Al especificar un retardo de escritura más largo, el proyecto se expone al riesgo de pérdida potencial de datos incluidos en el intervalo de retardo establecido.
    • En
      Retardo de escritura
      , introduzca los milisegundos seleccionando
      Icono Editar
      .
    • En
      Retardo de escritura
      , seleccione
      Icono Agregar vínculo dinámico
      Agregar vínculo dinámico
      y cree un vínculo dinámico.
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
  4. Decida si conservar solo los cambios que ya están almacenados o no:
    • En
      Observador Delta habilitado
      , establezca el valor.
    • En
      Observador Delta habilitado
      , seleccione
      Icono Agregar vínculo dinámico
      Agregar vínculo dinámico
      .
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal