Evento de copia de seguridad completada
Utilice el evento de copia de seguridad completada para realizar un seguimiento de las copias de seguridad completadas de los objetos de almacenamiento de retentividad.
Operación
El evento de copia de seguridad completada se activa cuando se completa el método Copia de seguridad de un almacenamiento de retentividad. Consulte Métodos de almacenamiento de retentividad: Copia de seguridad.
Implementación
Para implementar el evento de copia de seguridad completada en su lógica de
Aplicación FactoryTalk Optix
, asocie un método para que se ejecute cuando se active el evento de copia de seguridad completada. Consulte Agregar un método a un evento existente.Códigos de resultado
El evento de copia de seguridad completada puede devolver los siguientes códigos.
Código | Descripción |
|---|---|
0 | Correcto |
1 | Error de almacenamiento |
2 | Nombres de archivo vacíos |
3 | Error genérico |
Entregue su opinión