Agregar un método a un evento existente

Un objeto tiene eventos predeterminados. Seleccione un método que ejecutará el evento cuando este ocurra en tiempo de ejecución. Un evento puede tener varios métodos de ejecución.
  1. En
    Vista del proyecto
    , seleccione el objeto con un evento.
  2. En
    Propiedades
    en
    Eventos
    , junto al evento que quiere asociar a un método, seleccione
    Icono Agregar en negro
    .
  3. En la ventana de selección, vaya hasta el método que desee agregar:
    • Método global. Expanda
      Comandos
      y expanda el nodo de método para seleccionar un método.
    • Nodo local. Expanda el nodo del objeto para seleccionar un método.
  4. Elija
    Seleccionar
    .
  5. (Opcional) Si el método requiere argumentos, expanda el método y establezca los argumentos.
    CONSEJO: Si hay varios alias asociados a un argumento, seleccione
    Icono Editar
    para mostrar una tabla de alias y sus valores. En la tabla, cree vínculos dinámicos entre valores de alias.
  6. (Opcional) Asocie los métodos adicionales al evento.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal