Métodos

Un
método
es una acción o un subprograma que un evento realiza en determinadas circunstancias.
Un evento realiza un método cuando:
  • Un evento se produce en tiempo de ejecución
  • Un evento requerido por un script de C# en tiempo de ejecución ocurre en tiempo de ejecución
  • Una solicitud del cliente OPC UA se produce en tiempo de ejecución
  • Un script de C# se ejecuta en tiempo de diseño
Se pueden asociar varios métodos a un único evento. Cuando se produce el evento, los métodos se ejecutan en el orden en que se agregaron al evento en tiempo de diseño. Un método puede tener propiedades o argumentos de entrada o salida. Utilice argumentos de entrada para especificar los valores que el método muestra cuando se produce el evento, como incrementar el valor de un objeto gráfico. Los argumentos de salida son valores que devuelve el método. Como con las variables, el valor de un argumento puede ser fijo o dinámico.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal