Eliminar un método de un evento
Elimine un evento para eliminar el evento y los métodos de evento del proyecto. No se pueden eliminar los eventos predeterminados de un elemento preconfigurado.
- En laVista del proyecto, seleccione un objeto.
- EnPropiedades, dentro deEventos, expanda el evento definido por el usuario.
- Seleccione el evento y, a continuación, pulseEliminar.
El evento se elimina del proyecto.
delete method
Entregue su opinión