Propiedades de almacenamiento de retentividad
Cada objeto de almacenamiento de retentividad tiene estas propiedades.
Propiedad | Descripción |
|---|---|
Nodos | Una lista de nodos del proyecto con datos a conservar.
CONSEJO:
Un nodo puede ser una carpeta de proyecto, por ejemplo, la carpeta
Modelo . |
Retardo de escritura | Especifica con qué frecuencia se guardan los cambios, en milisegundos. El valor predeterminado es 0 . Cuando se detecta un cambio, se guarda en tiempo real, según los tiempos técnicos de escritura.
CONSEJO:
El valor cero predeterminado puede sobrecargar el disco duro si se conservan grandes partes del proyecto o si los valores cambian a menudo. Al especificar un retardo de escritura más largo, el proyecto se expone al riesgo de pérdida potencial de datos incluidos en el intervalo de retardo establecido.
|
Observador delta habilitado | En algunos proyectos, puede realizar cambios que no están pensados para guardarse. En este caso, el sistema desactiva la detección de cambios para ejecuciones. Si es Falso , el almacenamiento de retentividad solo aplica los cambios ya almacenados y no detecta cambios futuros.
CONSEJO:
Esta propiedad es útil si desea utilizar la capa de retentividad guardada solo para aplicar y restaurar los cambios iniciales, sin agregar nuevos.
|
Entregue su opinión