Configurar los botones de copia de seguridad y restauración del almacenamiento de retentividad
Cree botones asignados a los métodos de copia de seguridad y restauración para el almacenamiento de retentividad.
Si planea realizar una copia de seguridad o restaurar el almacenamiento de retentividad con un NetLogic personalizado, agregue un NetLogic de tiempo de ejecución personalizado. Vea NetLogic con métodos personalizados de copia de seguridad y restauración y Crear un NetLogic.
- Para configurar los botones de copia de seguridad y restauración del almacenamiento de retentividad
- En laVista del proyecto, cree un botón.Para obtener más información sobre los botones, consulte Botón.Por ejemplo, cree un botón enMainWindow (type).
- EnEventos, asigne uno de los siguientes métodos aEvento MouseClick:
- Para realizar una copia de seguridad mediante un método integrado:/Retentivity/RetentivityStorage/Backup
- Para restaurar mediante un método integrado:/Retentivity/RetentivityStorage/Restore
- Para realizar una copia de seguridad mediante un método NetLogic personalizado:/NetLogic/RuntimeNetLogic/CustomBackupMethod
- Para restaurar mediante un método NetLogic personalizado:/NetLogic/RuntimeNetLogic/CustomRestoreMethod
Donde:- RetentivityStorage
- Es el objeto de almacenamiento de retentividad desde el que se va a realizar una copia de seguridad o en el que se va a restaurar.
- RuntimeNetLogic
- Es el NetLogic de tiempo de ejecución con el métodoDoBackupoDoRestore.
- CustomBackupMethod
- El nombre del método de copia de seguridad personalizado. Por ejemplo,DoBackup.
- CustomRestoreMethod
- El nombre del método de restauración personalizado. Por ejemplo,DoRestore.
Puede usar los botones configurados para realizar copias de seguridad y restaurar datos en tiempo de ejecución.
backup
restore
retentivity storage
event
net logic
Entregue su opinión