Restaurar un proyecto

Si un proyecto está dañado o se guardan cambios no deseados, puede restaurar una versión anterior del proyecto.
Asegúrese de que el proyecto esté cerrado en
FactoryTalk Optix Studio
.
  1. Desde la carpeta
    %localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\Backups\[Project Name]
    , copie la carpeta completa de la copia de seguridad deseada.
  2. Reemplace la carpeta del proyecto actual por la carpeta de copia de seguridad.
  3. Abra el proyecto y compruebe que se ha restaurado correctamente.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal