Objetos gráficos predefinidos

FactoryTalk Optix
ofrece una serie de objetos predefinidos como botones, interruptores, etiquetas y contenedores para crear interfaces de usuario.
Los objetos predefinidos que aparecen en
Interfaz de usuario
en la
Vista Tipo
incluyen:
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal